欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂的熔体流动速率 MFR2

  • 2021.12.28 16:28:28
  • 米思米
  • 2637

 您可能已经体会到,在树脂的注塑成型加工过程中,熔融树脂流动性的好坏会对成型条件,尤其会对注塑压力以及注塑速度、模具温度的设置造成很大影响。
 评估树脂流动性的方法有很多种,最简单和最常用的方法是熔体流动速率(Melt Flow Rate,MFR)。

 通过将树脂测试材料(颗粒)装入称为熔体流动指数仪的测试设备中,将其加热后让规定重量的熔融树脂流出,并测量流出的树脂量,从而计算出熔体流动速率。在JIS、ISO中均对试验方法有所规定。
 熔体流动速率值越高的树脂,其流动性的评估越好。熔体流动速率越小,则树脂的流动性越差。
 但是,必须预先理解之处在于,熔体流动速率是在静态条件下评价流动性,而在实际注塑成型时,树脂是在极短的时间内流过狭窄的浇口,因此熔体流动速率的值与注塑成型时的情况并不完全匹配。

 如上所述,您可以将熔体流动速率理解为一个简便易用的参考指标,可较为简易的掌握树脂流动性的特性。

 熔体流动速率会因树脂颗粒的干燥状态(吸水率)以及添加到树脂中的添加剂(玻璃纤维、碳纤维等)的添加量多少而大幅度变动。此外,作为一种低成本测试,还会因测量者的技能水平而出现误差,因此最好由同一名测量者完成测量。
 熔体流动速率与树脂在模具中的实际流动状况并不总是相符,但这一参数值较小的树脂,一般情况下在模具中的流动性都不好。

树脂名称

熔体流动速率

聚丙烯

5~60

聚苯乙烯

5~25

AS树脂

10~40

ABS树脂

5~60

丙烯树脂

1~35

聚酰胺6

10~80

聚酰胺66

10~80

聚乙缩醛

3~70

聚碳酸脂

2~30

PBT

20~100

PPO

7~30

PSU

7~18

PES

17~30

环烯烃聚合物

7~60

TPX

21~80

PEEK

1~20

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities